Teilnahmebedingungen für Schulungen von OBO Bettermann
1. Anmeldung
Die Anmeldung zu einer Veranstaltung der OBO Academy ist online über unsere Website oder schriftlich mit den Ihnen zur Verfügung gestellten Anmeldeformularen möglich. Die eingehenden Anmeldungen werden in der Reihenfolge Ihres Eingangs bis zur maximalen Teilnehmeranzahl berücksichtigt. Bei erfolgreicher Buchung erhalten Sie von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung. Die Anmeldung ist verbindlich. Die reguläre Anmeldefrist für einen Termin beträgt 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn.
2. Teilnahmegebühren und Fälligkeit
Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Seminargebühr ist nach Erhalt der Rechnung, d.h. vor Seminarbeginn zu entrichten und deren Begleichung ist Voraussetzung für eine Teilnahme an der Veranstaltung.
3. Leistungsumfang
Soweit in der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung nicht ausdrücklich anders angegeben, sind in den Teilnahmegebühren folgende Leistungen enthalten: Verpflegung gemäß Seminarzeit, Pausengetränke, seminarbegleitende Unterlagen, Arbeitsmittel, Teilnahmezertifikat. Die Kosten für Unterkunft, An- und Abreise sind vom Schulungsteilnehmer selbst zu tragen.
4. Zertifikat
Nach Abschluss der Schulung erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung über die Teilnahme an der Veranstaltung. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, auf Basis dieses Zertifikats, die aus dieser Schulung erworbenen Kenntnisse als Dienstleistung an Dritte weiter zu geben.
5. Umbuchung und Stornierung
Jeder Schulungsteilnehmer ist berechtigt, bis zu einen Tag vor Schulungsbeginn einen Ersatzteilnehmer unter Angabe von Namen und Anschrift zu benennen. Diese Umbuchung ist für den Teilnehmer kostenfrei.
Darüber hinaus kann der Teilnehmer seine gebuchten Schulungen bis spätestens 14 Kalendertage vor Schulungsbeginn in schriftlicher Form kostenfrei stornieren. Bei später eingehenden Stornierungen bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers, ist die gesamte Teilnahmegebühr zu entrichten.
6. Änderungsvorbehalte, Stornierung, Haftung
Wir behalten uns vor, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z.B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen. Wir behalten uns vor, eine Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl (bis 5 Werktage vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits entrichtete Teilnahmegebühren werden dem Teilnehmer in vollem Umfang zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche für vergebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stornierung (z.B. Hotelzimmer, Flug- oder Bahntickets) bestehen nicht.
7. Urheberrechtsschutz und Copyright
Die im Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung gestellten Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. OBO Bettermann behält sich alle Rechte an den Seminarunterlagen vor. Sie dürfen nicht ohne schriftliche Einwilligung von OBO Bettermann in irgendeiner Form, auch für Zwecke der eigenen Unterrichtsgestaltung, reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet, übersetzt, zur öffentlichen Wiedergabe benutzt und an Dritte weitergegeben werden – auch nicht auszugsweise.
8. Datenschutz
Die Erhebung, Speicherung und Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unterliegen in vollem Umfang den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.