In unserer modernen Welt gibt es immer größere Datenmengen und immer mehr digitalen Content, der gespeichert, verarbeitet und verschickt werden will. Möglich wird das durch Rechenzentren. Sie sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung, sondern bilden das Herzstück eines jeden Unternehmens, von Banken, Kliniken und Ämtern. Zahlreiche sensible Inhalte werden hier gespeichert. Absolute Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit haben hier oberste Priorität. OBO-Lösungen sorgen für Effizienz bei der Errichtung der elektrotechnischen Infrastruktur und für hohe Sicherheit im Betrieb. Der Vorteil: OBO bietet mit einer Komplettlösung alles aus einer Hand – vom Blitz- und Überspannungsschutz über Lösungen zur Kabel- und Leitungsführung bis hin zum Brandschutz.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Alles aus einer Hand: Bei unserer Komplettlösung greifen die einzelnen Systemkomponenten ideal ineinander
- Service@OBO: Wir unterstützen Ihr Projekt mit maßgeschneidertem Support - von der ersten Planung bis zur fertigen Montage
- Langjährige Erfahrung und Kompetenz aus zahlreichen Projekten: Profitieren Sie von unserem Expertenwissen
- Fundierte Installations- und Planungshilfen für die sichere Elektroinstallation in Datencentern
Schnelleinstieg
Bereiche der Datencenter
Datencenter unterscheiden sich hinsichtlich ihrer baulichen Gegebenheiten und der infrastrukturellen Anbindung, so dass man im Allgemeinen zwischen kleinen, mittelgroßen und großen Datencentern unterscheiden kann:
Produktbereiche
Mehr Effizienz durch vernetzte Systeme: Profitieren Sie bei der Sicherheit Ihres Datencenters von den Synergieeffekten der ideal aufeinander abgestimmten OBO Systemkomponenten. Unsere Systemlösung gewährleistet nicht nur eine zuverlässige Kabel- und Leitungsführung, sondern sorgt mit Lösungen für den Blitz- und Überspannungsschutz, den Brandschutz sowie Erdung und Potentialausgleich für einen sicheren und geschützten Betrieb jedes Datencenters.
Downloads
FAQ
- Wie lässt sich eine ordnungsgemäße Verlegung von Kabeln und Leitungen in Rechenzentren sicherstellen?
Zahlreiche Maßnahmen tragen zur bestimmungsgemäßen Verlegung von Kabeln und Leitungen in Datencentern bei. Dazu zählen:
- Spannungsebenen voneinander separieren, beispielsweise durch den Einsatz eines Trennsteges oder durch die räumliche Trennung zweier Kabelrinnen
- Elektromagnetische Verträglichkeit sicherstellen, beispielsweise durch den Einsatz geschlossener Kabelrinnensysteme mit passendem Deckel
- Kabel und Leitungen ordnungsgemäß fixieren, beispielsweise durch den Einsatz geeigneter Bügelschellen
- Die Biegeradien der eingesetzten Kabel einhalten, beispielsweise durch den Einsatz passender Formteile wie der 90°-Bögen
- Mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen gewährleisten, beispielsweise durch die Kaschierung von Schnittkanten durch Kantenschutzband oder den Einsatz von Kabelschutzringen, insofern vorgestanzte Öffnungen genutzt werden
- Weiterführende Erdungs- und Brandschutzmaßnahmen treffen, insofern diese benötigt werden
- Welches Kabeltragsystem ist für den Einsatz in einem Rechenzentrum am besten geeignet?
Abhängig vom Anwendungszweck können in Datencentern sowohl Kabel- als auch Gitterrinnen eingesetzt werden. Auch Kabelleitern können hier installiert werden. Kabelrinnen, vor allem in geschlossener Form, können beispielsweise dann eingesetzt werden, wenn elektromagnetische Störquellen reduziert werden sollen. Gitterrinnen und Kabelleitern eignen sich durch ihre offene Bauform hervorragend sobald Kabel- sowie Leitungen häufig ein- und wieder ausgefädelt werden müssen.
- Besteht die Notwendigkeit zur Einspeisung von Serverracks vom Boden oder von der Decke?
OBO Kabeltragsysteme zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Daher sind sowohl die Variante vom Boden als auch von der Decke mit allen gängigen OBO-Tragekonstruktionen realisierbar. In Fällen, in denen die Zugänglichkeit der Serverracks ausschließlich von der Decke gewährleistet werden kann, ist z.B. eine Pendelabhängung mittels Gewindestangen und Profilschienen das Mittel der Wahl. Sollte das Datencenter über einen Doppelbodenaufbau verfügen, so können die Serverracks alternativ auch über den Boden selbst eingespeist werden. Hier können Konstruktionsprofile aber auch Kabeltragsysteme aller Art Anwendung finden. Auch das notwendige Befestigungsmaterial ist unabhängig des Einsatzortes Bestandteil des OBO-Standardlieferprogramms.
- Ist es möglich, ein Kabeltragsystem auf mehreren Ebenen wie auch symmetrisch bzw. asymmetrisch zueinander aufzubauen?
Ja, auch diese Aufbauten sind mit den richtigen OBO-Komponenten zu installieren. Zu beachten ist jedoch, dass die Systeme ausreichend tragfähig ausgelegt sind. Darauf ist vor allem bei asymmetrischen Tragkonstruktionen zu achten. Hier empfiehlt es sich, vorab Rücksprache mit dem OBO-Kundenservice zu halten, um eine technische Expertise zu statischen Auswirkungen der gewählten Systeme zu erhalten. Eine Ausführung der Kabeltragsysteme auf mehreren Ebenen, z.B. über- oder untereinander aufgebaut, macht vor allem dann Sinn, wenn eine Reihe mit mehreren Serverracks gespeist werden soll. Auf diese Weise kann das volle Potential des Gesamtsystems ausgeschöpft werden.
- Sind Blitz- und Überspannungsschutz für Datencenter erforderlich?
Für Datencenter ist weltweit ein Blitzschutzsystem der Blitzschutzklasse 1 vorgeschrieben. Für den Überspannungsschutz gilt: Gemäß IEC / EN und VDE-Normenwerk werden Überspannungsschutzgeräte T1+2 der höchsten Anforderungsstufe (Iimp=100kA) in den Einspeisepunkten des Gebäudes gefordert. In jeder Unterverteilung (Abstand größer 10m) ist außerdem ein Überspannungsschutz T2 notwendig. Unser Tipp: Bitte überprüfen Sie auch weitere Zuleitungen ins Gebäude (z.B. CCTV, Außenbeleuchtungen usw.). Auch hier sind Überspannungsschutzmaßnahmen erforderlich.
- Was ist beim Blitzschutz bezüglich der Rückkühler auf dem Dach zu beachten?
Sämtliche Zuleitungen und Gestelle der Rückkühler sowie die Rückkühler selbst müssen sich im Schutzbereich des Blitzschutzsystems befinden. Wichtig dabei: Der Trennungsabstand zum Blitzschutz muss immer eingehalten werden, da sonst Überschläge vom Blitzschutz zum elektrischen System möglich sind. Das OBO isCon® System ermöglicht ein sicheres und isoliertes Blitzschutzsystem.
- Ist eine Erdungsanlage für Data Center wichtig?
Ja, so sorgt der Einsatz eines Fundamenterders mit Maschenweiten 5 x 5 m (mit Bewehrung alle 2m fixiert) sorgt für einen niederimpedante Funktionspotentialausgleich. Dadurch können hochfrequente Störungen (EMV) durch Schalthandlungen oder Überspannungen ausgeglichen werden.
- Sind zusätzliche Erdungsmaßnahmen zum Fundamenterder notwendig?
Ist der Beton isoliert (weiße/schwarze Wann) ist im Erdreich zusätzlich ein Maschenerder aus V4A (10 x 10m) notwendig.