PYROPLUG® MagicBox – hält dicht, wenn’s heiß her geht
Einfache und sichere Brandabschottung dank modularem System
Durch raumabschließende Wände und Decken dürfen elektrische Leitungen und Rohre nur dann geführt werden, wenn gesichert ist, dass im Brandfall Feuer und Rauch nicht übertragen werden. Vor diesem Hintergrund müssen die für Decken- und Wanddurchbrüche benötigten Installationen zuverlässig verschlossen werden. Mit der PYROPLUG® MagicBox ist das kein Problem: Mit ihr lässt sich die Ausbreitung von Feuer und Rauch effektiv verhindern. Die MagicBox steht für eine einfache, flexible und zulassungskonforme Abschottung von Kabeln, Rohren und Leitungen. Sie ist in der Rohbauphase ebenso verlässlich einsetzbar wie bei späteren Nachbelegungen.

Vorteile der PYROPLUG® MagicBox im Überblick
- Vollständig belegbarer Innenraum
- Große Innenabmessungen
- Hohe Anwendungssicherheit bei der Ausführung
- Praktischer Klick-Verschluss (in der 4-seitigen Variante) für flexible Installationen
- Ideal für Nachbelegungen oder häufig wechselnde Belegungen
- Einfach zu planen für den Einsatz in der Rohbauphase
- Europäisch geprüftes und klassifiziertes Abschottungssystem
Lässt nichts anbrennen
Der Zauber steckt im Inneren der MagicBox: Denn hier befindet sich eine robuste, praxisgerechte und fehlerverzeihende Brandschutzeinlage aus Schaumstoff, die sich im Brandfall ohne nennenswerte Druckentwicklung ausdehnt. Dabei bildet sie einen isolierenden Kohlenstoffschaum, der zuverlässig den Durchtritt von Feuer und Rauch durch die Kabelabschottung verhindert.
Durchdacht bis ins Detail
Die PYROPLUG® MagicBox ist modular aufgebaut und ermöglich es Installateuren so, individuell auf verschiedene Montagesituationen und Installationsumgebungen zu reagieren. Ihr Innenraum kann vollständig mit Installationen belegt werden. Auch die Durchführung von Kabeltragsystemen bis zu 600 mm Breite ist problemlos möglich. Für größere Leerräume oder beim Einsatz als Reserveschott können Einlageblöcke aus Schaumstoff eingesetzt werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Graphitstreifen werden auf Breite des Bauteils auf die MagicBox aufgebracht, wo sie im Brandfall aufschäumen und so zuverlässig den entstehenden Spalt um die Box verschließen.
Das perfekt abgestimmte Portfolio aus verschiedenen Höhen und Breiten deckt alle Anwendungsfälle ab und bietet auch Brandschutzboxen mit besonders großem Innenraum. Sie können in Gruppen mit zwei Boxen übereinander oder nebeneinander angeordnet werden.




Brandabschottung? Schaum drüber
Die perfekte Systemergänzung zur PYROPLUG® MagicBox ist der Brandschutzschaum PYROSIT® NG. Der Schaum dehnt sich im Brandfall aus und bildet eine Isolierschicht, die eine Brandweiterleitung verhindert. Die besondere Rezeptur des 2-Komponenten-Schaums ermöglicht eine einfache und punktgenaue Verarbeitung – auch dann, wenn es mal komplizierter wird.

Die zwei Varianten der PYROPLUG® MagicBox
Die MagicBox ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: Als 4-seitige und als 3-seitige Box. Ein Überblick über die Details der verschiedenen Ausführungen:
PYROPLUG® MagicBox 4-seitige Variante: Praktische Klick-Verbindung
Die MagicBox in der vierseitigen Variante besteht aus einem zweiteiligen Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Sie kann als Abschottungssystem in Wänden und Decken eingesetzt werden. Die lösbare Magic-Verbindung sorgt für eine besonders schnelle Montage: die Gehäusehälften werden einfach zusammengeklickt, in die Bauteilöffnung eingesetzt und eingemörtelt. Seitliche Laschen sichern die richtige Position der MagicBox.




PYROPLUG® MagicBox 3-seitige Variante: Wand, Decke, Boden
In der dreiseitigen Variante besteht die PYROPLUG® MagicBox aus einem einteiligen Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Diese Variante kann als Abschottungssystem in Wänden, auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden oder als Abschottung von Steigetrassen in Decken eingesetzt werden. Das Edelstahlgehäuse ermöglicht eine besonders schnelle Montage: einfach in die Bauteilöffnung einsetzen und einmörteln. Auch bei dieser Variante sorgen die seitlichen Laschen für die richtige Position der Brandschutzbox und ein sicheres Einmörteln.




Geprüfte Qualität für mehr Sicherheit
Die PYROPLUG MagicBox ist ein CE-gekennzeichnetes Bauprodukt und hat die Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig).
Auf der sicheren Seite sind Sie auch mit unserem Produktkonfigurator OBO Construct: Mit dem Tool für Brandabschottungen gelangen Sie in nur wenigen Schritten zum passenden System und können ebenso einfach eine lückenlose Dokumentation der getroffenen Brandschutzmaßnahmen erstellen.