Startseite
Startseite
/
Wissen
/


/
Zertifizierter Brandschutz

OBO-Produkte bieten zertifizierten Brandschutz

 

Jedes Bundesland hat seine eigenen Bauordnungen mit entsprechenden Bestimmungen zum Brandschutz. Diese technischen Baubestimmungen sind den Verwaltungsvorschriften der BundeslĂ€nder zu entnehmen.

Diese Bauordnungen schreiben vor, dass Bauprodukte und Bauarten fĂŒr brandschutztechnische Anwendungen geeignet und verwendbar sein mĂŒssen. Die sogenannten " Verwendbarkeitsnachweise " definieren die Eignung und Verwendbarkeit und basieren auf durchgefĂŒhrten BrandprĂŒfungen, einer entsprechenden Klassifizierung der Systeme und daraus resultierenden Zertifikaten.

PrĂŒf- und Klassifizierungsnormen

Abschottungssysteme werden nach der deutschen Norm  DIN 4102 Teil 9  mit den Feuerwiderstandsklassen "S30" bis "S90" geprĂŒft und zugelassen. Die Verwendbarkeitsnachweise sind " allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung " (abZ) beziehungsweise nach neuesten Landesbauordnungen sogenannte " allgemeine Bauartgenehmigungen " (aBG).

WĂ€hrend die deutsche PrĂŒfnorm nicht nur die PrĂŒfung an sich beschreibt, sondern auch die Klassifizierung, werden diese Kriterien in den europĂ€ischen Normen getrennt voneinander betrachtet: Nach  EN 1366 Teil 3  wird der PrĂŒfaufbau errichtet und die PrĂŒfung auf Basis der  EN 1363 Teil 1  durchgefĂŒhrt.

Die PrĂŒfergebnisse werden anschließend gemĂ€ĂŸ EN 13501 Teil 2 klassifiziert. DafĂŒr teilen sich die ermittelten Feuerwiderstandsklassen in den Raumabschluss ("E") und die Isolationswirkung ("I") auf. Daraus ergeben sich wiederum verschiedene Feuerwiderstandsklassen, wie zum Beispiel "EI90". Dabei steht "90" fĂŒr die Zeit des Feuerwiderstands in Minuten (wie in der deutschen Kurzbezeichnung auch).

Der europĂ€ische Verwendbarkeitsnachweis hingegen ist eine " EuropĂ€ische Technische Bewertung " des Bauprodukts. Das heißt, dass das jeweilige Bauprodukt in Verbindung mit weiteren Komponenten des Brandschutz-Systems zu einer Bauart zusammengefĂŒgt wird. In Deutschland wird in solch einem Fall zusĂ€tzlich gemĂ€ĂŸ deutschem Baurecht eine  allgemeine Bauartgenehmigungen  benötigt.

Alle Abschottungs-Systeme von OBO Bettermann verfĂŒgen ĂŒber diese jeweils nach Baurecht geforderten Verwendbarkeitsnachweise und sind damit fĂŒr den Einbau und die Verwendung bei bundesweiten Bauvorhaben geeignet.

BrandschutzkanĂ€le und Kabelanlagen fĂŒr den elektrischen Funktionserhalt im Brandfall

Elektrischer Funktionserhalt ist fĂŒr alle Bauwerke, in denen sich viele Menschen aufhalten, ein gesetzlich vorgeschriebenes Muss. Darunter fallen beispielsweise KrankenhĂ€user, Hotels, U-Bahn-Anlagen oder Tunnel.

Hier muss gewĂ€hrleistet sein, dass sicherheitsrelevante elektrische Anlagen auch im Brandfall ohne Unterbrechungen weiter versorgt werden. Solche Installationen, ob BrandschutzkanĂ€le oder Kabeltragsysteme, werden nach  DIN 4102 Teil 12  geprĂŒft und bewertet. WĂ€hrend der BrandprĂŒfung dĂŒrfen weder elektrische KurzschlĂŒsse noch Leiterunterbrechungen auftreten.

BrandschutzkanĂ€le schĂŒtzen hier mittels ihrer "Verkleidung" die innen liegenden, verlegten Leitungen vor Feuer und sorgen so fĂŒr deren elektrische Funktion. Mit Hilfe von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt werden auf definierten Kabeltragsystemen oder innerhalb bestimmter Befestigungsmittel aus Stahl (beispielsweise in Form von Schellen oder Sammelhalterungen) speziell konstruierte Sicherheitskabel verlegt. Diese sichern dank einer chemischen Reaktion der verwendeten Isolierstoffe die elektrische Funktion bei offenem Feuer im Brandraum.

Die Klassifizierung nach DIN lautet "E30", "E60" und "E90". Hier steht das "E" fĂŒr ElektrizitĂ€t, die Zahl gibt erneut Aufschluss ĂŒber die Zeit des Funktionserhalts. Die baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweise der Systeme heißen " allgemeines bauaufsichtliches PrĂŒfzeugnis “ (abP).

Eine vergleichbare europĂ€ische PrĂŒfnorm fĂŒr derartige Kabelanlagen besteht derzeit noch nicht. Das Kurzzeichen fĂŒr eine solche Klassifizierung ist gemĂ€ĂŸ  EN 13501  jedoch bereits festgelegt. Es heißt "P" (Power). Das "E" fĂŒr Funktionserhalt nach DIN wird allerdings des Öfteren gern mit dem europĂ€ischen "E" fĂŒr Raumabschluss verwechselt. Hier ist besondere Vorsicht geboten! Die deutsche Norm wird in vielen europĂ€ischen LĂ€ndern jedoch als Basis akzeptiert.

InstallationskanÀle in Flucht- und Rettungswegen

BrandschutzkanĂ€le schĂŒtzen Flucht- und Rettungswege vor den Auswirkungen eines Kabelbrands. Sie "kapseln" die Brandlast der brennbaren Bestandteile der Elektroleitungen und sorgen dafĂŒr, dass bei einem Kabelbrand weder Feuer noch Rauch in die Fluchtwege gelangen können.

Damit bleiben Flucht- und Rettungswege im Brandfall fĂŒr gefĂ€hrdete Personen intakt und nutzbar. Die deutsche PrĂŒfnorm ist die  DIN 4102 Teil 11  mit den Klassifizierungen "I30" bis "I120".

Der Verwendbarkeitsnachweis kann ein  allgemeines bauaufsichtliches PrĂŒfzeugnis  sein. Dieses wird fĂŒr Konstruktionen aus formstabilen BrandschutzkanĂ€len aus Plattenmaterial ausgestellt. Genauso kann der Nachweis aufgrund einer  allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  erteilt werden, wenn die Funktion des Brandschutzkanals auf reaktiven Baustoffen basiert.

EuropĂ€isch vergleichbar sind InstallationskanĂ€le, die auf Basis der  EN 1366 Teil 5  geprĂŒft werden. Die Klassifizierungen dieser KanĂ€le heißen analog zu den Abschottungen gemĂ€ĂŸ  EN 13501 Teil 2  "EI30" bis "EI120". Der baurechtliche Verwendbarkeitsnachweis ist abermals die " EuropĂ€ische Technische Bewertung ".

Brandschutz nur mit Verwendbarkeitsnachweis

OBO Bettermann stellt grundsĂ€tzlich sicher, dass die angebotenen Brandschutzsysteme ĂŒber gĂŒltige, den aktuellsten Normen entsprechende Klassifizierungen verfĂŒgen und mit den baurechtlich anerkannten Verwendbarkeitsnachweisen ausgestattet sind. Viele Systeme wurden nicht nur in Deutschland, sondern auch an PrĂŒfinstituten im europĂ€ischen Ausland zertifiziert. So wird die Verwendbarkeit und Eignung der Produkte nachgewiesen.

Damit gehen weder Planer noch Installateure ein Risiko ein. Denn die Abnahme der errichteten und verbauten Systeme ist dank der ausgestellten Zertifikate gewĂ€hrleistet – die ordnungsgemĂ€ĂŸe und zulassungskonforme Installation allerdings vorausgesetzt.

Sollte es zu Abweichungen vom Verwendbarkeitsnachweis beim Einbau kommen, stehen unsere Experten fĂŒr besondere Lösungen fĂŒr Ihre persönliche Installationssituation mit Rat und Tat zur Seite. So sichert OBO jederzeit den geprĂŒften und zulassungskonformen Einbau!