Startseite

Sichere Elektroinstallation im Gewerbe- und Wohnungsbau

Brandschutz, Blitz- und Überspannungsschutz vom Keller bis zum Dach

Schaut man sich das Innere eines Gebäudes an, so zeigt sich schnell, dass es von elektrischen Installationen durchzogen ist: Angefangen vom Keller über die Steigeschächte und Flure bis hin zu den eigentlich genutzten Räumen.

Die Gefahren durch Blitzschläge, Überspannungen und Brandausbreitung für die elektrische Gebäudeinstallation werden dabei häufig unterschätzt. Es sind keineswegs nur die direkten Blitzeinschläge, sondern auch solche in bis zu zwei Kilometern Entfernung oder alltägliche Schalthandlungen im Stromnetz, die zu gravierenden Schäden an elektronischen Geräten und Anlagen führen können. Schnell kommt es dadurch auch zu Bränden. Daher müssen dem Weg des Stroms folgend im Gebäude geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Menschen im Gebäude zu gewährleisten und elektrische Geräte zu schützen.

Bereiche des Brandschutzes

1
2
3
4
1

Der Keller

2

Das Treppenhaus

3

Der Flur

4

Der Steigeschacht

OBO sorgt für verlässliche Leitungsführung im „The Circle“, Zürich

Zum Projekt

Bettermann AG geht aufs Eis in der Swiss Life Arena in Zürich

Zum Projekt

Mercedes-Benz Autohaus

Zum Projekt

Montemor Tunnel in Portugal

Zum Projekt

Brandschutzlösungen für jeden Gebäudetypen

Mit unserem umfangreichen Portfolio und jahrzehntelanger Erfahrung bieten wir das passende Brandschutzsystem für jedes Gebäude. Überzeugen Sie sich von unserer Lösungskompetenz!

Tutorials

FAQ

Welche Vorschriften liegen den Brandschutzanforderungen zu Grunde?

Welche Gebäudearten muss man unterscheiden?

Worin unterscheiden sich die Brandschutzanforderungen je nach Gebäude?

Welche Schutzziele verfolgt man mit den baulichen Brandschutzmaßnahmen?

Welche Möglichkeiten habe ich für brandsichere Elektroinstallationen in Rettungswegen?

Welche Feuerwiderstandsklasse müssen Brandschutzkanäle im Rettungsweg nachweisen?

Worauf muss ich bei Unterflurkanälen im Rettungsweg besonders achten?

In den Fluren des Gebäudes befinden sich Installationen oberhalb von F30-Decken. Auf was muss ich bei der Installation achten?

Das könnte Sie auch interessieren

Gewerbe- und Wohnungsbau

Bildungsgebäude

Um Bildungsgebäude zukunftsfähig mit Elektrotechnik auszustatten, müssen individuelle Technik und zentral gesteuerte Systeme miteinander kombiniert werden. OBO bietet hierfür die passenden Lösungen.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Büro- und Verwaltungsgebäude

Die Arbeitswelt verändert sich stetig, wie beispielsweise Open Space Offices zeigen. Im OBO-Portfolio finden sich Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur – dezent, flexibel, zuverlässig.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Denkmalgeschützte Gebäude

Häufig stehen dem Denkmalschutz Anforderungen an Brand- und Blitzschutz in Gebäuden im Wege. Besondere Lösungen müssen gefunden werden und OBO nimmt die Herausforderung gerne an.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Einkaufszentren

Funktion und Design, Qualität und Langlebigkeit: Das sind Faktoren, die bei Elektroinstallationen in Einkaufszentren im Vordergrund stehen. All diese Attribute vereinen die OBO-Lösungen für diesen Bereich.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Gesundheitswesen

Lösungen von OBO sichern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen eine störungsfreie Versorgung mit Strom und Daten. Dabei erfüllen sie nicht nur funktionale, sondern auch hygienische Kriterien.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Hotel und Gastronomie

Hotels, Restaurants oder Kongresszentren – hier kommen viele Menschen zusammen, sodass nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Ansprüche erfüllt werden müssen. Eine Herausforderung wie gemacht für OBO.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Logistikgebäude

Weitläufige Stahl- und Betonkonstruktionen kennzeichnen Logistikgebäude. Um große Stützabstände zu überbrücken, sind OBO Weitspannkabeltragsysteme und schwere Steigeleitern die ideale Lösung.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Sport- und Veranstaltungsstätten

Wo tausende Menschen zusammenkommen, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das gilt auch für die gebäudetechnische Infrastruktur. OBO liefert verlässliche Produkte und gewährleistet so Sicherheit.

Gewerbe- und Wohnungsbau

Wohnungsbau

Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem wir uns so geborgen fühlen, wie in den eigenen vier Wänden. OBO bietet eine Vielzahl von elektrotechnischen Komponenten für ein sicheres und komfortables Leben.

Bauindustrie

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau

Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio sorgen wir für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude – vom Wohnhaus über Büros bis zu Krankenhäusern und Sportstadien.

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!